ABB 로봇
ABB 로봇과 함께 생산 환경 수준을 한 단계 높입니다. 산업용 로봇과 협동 로봇 모두 마찬가지입니다. 로봇의 사용으로 자동화의 요건과 도전은 점점 다양해지고 있습니다. 이는 수많은 도전에 기인합니다. 특히 코봇이라고도 불리는 ABB의 협동 로봇(Cobot)은 최대 안전성과 필요한 유연성, 생산성이 균형을 이루며 사람과 함께 작업할 수 있습니다.
Zimmer Group의 다양한 엔드 이펙터로 수많은 사용 영역의 요건을 충족하고 과제를 해결할 수 있습니다. 또한 ABB 로봇의 에코 시스템과 함께 industrial-level의 성능과 혁신적인 안전성을 갖추어 자동화를 준비할 수 있습니다. 특히 MATCH 에코 시스템에는 로봇별로 표준화된 범용 통신 인터페이스가 있어 취급 영역의 유연성과 호환성이 뛰어납니다. 이를 통해 빠른 속도와 최대 정확도 뿐만 아니라, 산업 수준의 속도와 리프팅 능력이 요구되는 영역에서도 협동 로봇과 산업용 로봇의 차이가 사라집니다.
적용 범위
에코 시스템
간편한 설치. 표준화 MATCH 인터페이스로 ABB 로봇의 에코 시스템을 빠르고 간단하게 Zimmer Group의 제품 포트폴리오와 결합할 수 있습니다. J. Schmalz GmbH의 진공 그리퍼 역시 MATCH와 함께 통합 가능합니다. 이를 통해 지속적으로 바뀌는 생산 요건과 프로세스에 최적으로 맞출 수 있습니다. 또한 차후 애플리케이션과 프로젝트에도 문제없이 사용할 수 있습니다.
특히 엔드 이펙터의 넓은 선택폭으로 다양한 사용 범위에서 구현할 수 있어 보다 쉽게 자동화할 수 있습니다. 사용 준비가 완료된 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소로 구성된 Zimmer Group의 패키지를 이용해 ABB 로봇과 그리핑 및 진공 기술을 하나의 통합 시스템으로 결합할 수 있습니다. ABB 로봇과 MATCH 로봇 모듈의 표준화된 기계적 조합으로 기계 통신이 간단히 수행됩니다. MATCH 에코 시스템에 의해 모든 필수 통신 매개변수가 로봇으로 전달되어 간단하고 빠른 통합이 가능해지기 때문입니다. ABB와 Zimmer Group 에코 시스템의 결합으로 성능과 다양성, 조달 능력, 조작성의 새로운 세계가 열립니다.
ABB 로봇용 스마트 통신 모듈
빠른 시운전을 위한 연결 준비 완료
Zimmer Group의 통신 모듈이 연결할 준비가 완료된 상태로 제공되므로, 지능형 IO 링크와 디지털 IO 그리퍼의 제어 및 협동 로봇 및 ABB의 산업용 로봇과의 통합이 매우 간단하게 이루어집니다. 이를 위해 Zimmer Group의 스마트 통신 모듈(SCM)이 통신 시스템 IO 링크를 디지털 입력부 및 출력부(디지털 I/O)로 또는 그 반대로 전환합니다. 이를 통해 통신이 안전하고 빠르게 이루어집니다. 정보 교환이 간단하고 최적으로 실행되도록 ABB 로봇용 케이블 하니스가 사용 준비 상태로 제공됩니다.
간단한 그리퍼 구동
Zimmer Group의 어떤 그리퍼를 사용하든지 같습니다: MATCH 로봇 모듈이 연결 준비가 완료된 상태로 제공되므로, 모든 IO 링크 그리퍼 구성 부품을 ABB 로봇과 함께 사용할 수 있습니다. 엔드 이펙터의 게이트웨이로서 SCM(연결 준비가 완료된 통신 모듈)이 로봇 제어장치와 통신합니다. 이를 통해 엔드 이펙터를 손실 없이 매우 안전하게 완전하고 간단하게 구동할 수 있습니다. 또한 통합 인터페이스가 있어 ABB 로봇과의 호환성이 뛰어납니다. 전원 공급은 로봇을 통해 직접 이루어지고, 정보는 로봇 플랜지에서 ABB 로봇 제어장치까지 장애 없이 확실하게 전달됩니다.
직관적 소프트웨어
ComfortApp을 사용하면 로봇 조작 패널을 이용해 직접 편리하게 그리퍼를 구동 및 가동할 수 있습니다. 원활한 자동 모드에 필요한 모든 명령으로 간단하게 설정합니다. 저장된 기능 블록으로 쉽게 시운전 및 프로그래밍이 가능하고, 로봇을 생산적이고 안정적으로 사용할 수 있습니다. ABB 로봇과 Zimmer Group 엔드 이펙터의 결합으로 협동 로봇과 산업용 로봇이 높은 정확도와 최적의 상태로 작업을 수행합니다.

로봇 영역의 저명한 제조업체로서 고객에게 무엇을 제공드릴 수 있을까요?
카트야 부터벡(Katja Butterweck): "ABB는 자동화 분야에서 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 산업용 로봇과 협동 로봇, 이동 로봇 그리고 업계를 선도하는 소프트웨어를 제공하고 있습니다. Zimmer Group에서는 이를 어떻게 보고 있습니까?"
카이 콜러(Kai Kohler)(Zimmer Group): "Zimmer Group은 End-of-Arm-Tooling, 구성 부품, 전체 시스템 솔루션, 로봇 플랜지 분야의 솔루션 제공업체입니다. 기존의 산업용 로봇 분야와 새로운 코봇 분야를 위한 솔루션을 갖추고 있습니다. 여기서 함께 솔루션을 찾을 수 있습니다. 또한 여기 시스템에서 새로운 MATCH 시스템을 사용할 수 있습니다. 카트야(Katja), ABB에서는 왜 이 시스템으로 결정했습니까?"
우리의 제품 포트폴리오는 어떻게 사용됩니까? 로봇과 우리의 핸들링 솔루션 간 관계를 설명해주시겠습니까?
카트야 부터벡(Katja Butterweck): "우리에게는 3종류의 협동 로봇, Switfi, GoFa, YuMi가 있습니다. 협동 로봇은 ease-of-use 즉 사용 편의성이 매우 중요하다고 생각합니다. 애플리케이션 하나를 구현하려고 할 때 일반적으로 로봇만 필요하다고 할 수 없습니다. 공구 또한 필요합니다. 저희는 이 의견에 모두 동의하였고, 파트너를 물색했습니다. 그리고 Zimmer Group에 적합한 파트너를 찾았습니다. 게다가 이 패키지는 협동 로봇뿐만 아니라 산업용 로봇에도 적합합니다. MATCH 시스템의 또 다른 장점은 훌륭한 두 파트너, Schmalz와 Zimmer Group이 서로의 지식을 결합하여 이 시스템을 함께 개발했다는 것입니다. 우리는 여기의 이 애플리케이션에 완벽하게 걸맞은 자동 및 수동 교환기를 갖춘 최고 품질의 시스템을 갖게 될 수 있었습니다."
카이 콜러(Kai Kohler)(Zimmer Group): "MATCH는 Schmalz와 Zimmer Group의 기계식 그리퍼와 진공 장치와 호환 가능한 인터페이스입니다. 협동 로봇과 소형 IRB에 적합하며, 티치 펜던트의 소프트웨어 통합에도 적합합니다. 따라서 고객이 최대한 간단하고 유연하게 사용할 수 있는 제품입니다. 즉 로봇이 오늘 애플리케이션 A를 완료했지만, 내일은 다른 공작물이 포함된 애플리케이션 B가 추가될 경우, MATCH를 준비하여 다른 엔드 이펙터를 아주 간단하게 사용할 수 있는 것입니다."
로봇공학의 미래는 어떻습니까? 트렌드는 무엇일까요?
카트야 부터벡(Katja Butterweck): "이는 또한 고객에게서 확인할 수 있는 큰 도전이기도 합니다. 수많은 해결책이 있습니다. 하지만 그중 올바른 해결책은 무엇일까요? 소프트웨어와 하드웨어를 포함하여 모든 것이 들어 있는 패키지도 있습니다. 하지만 Zimmer Group과 ABB의 뛰어난 점으로 첫 번째 아이디어 "여기를 자동화하고 싶습니다."부터 현재 애플리케이션에 이르기까지 고객을 돕는다는 점을 들 수 있습니다."
카이 콜러(Kai Kohler)(Zimmer Group): "이는 우리에게 매우 중요한 일입니다. 처음부터 고객을 돕고 지원하여 최고의 해결책을 찾는 것 말입니다."

로봇용 제품 검색
지능형 검색으로 여러분의 시스템에 맞는 액세서리와 그리퍼를 찾아보십시오! 제시된 검색 결과에서 다양한 제품에 대한 개요를 확인할 수 있습니다. 제안된 제품에 대한 중요 데이터도 보기 쉽게 표시됩니다. 추가 필터와 특정 애플리케이션 데이터로 검색 결과를 제한할 수 있으며, 원하는 제품을 쉽게 찾을 수 있습니다.

그리퍼 제품 검색
이 온라인 툴을 사용하여 몇 가지 용도 매개변수만으로 고객의 용도와 완벽하게 맞는 그리퍼를 찾을 수 있습니다. 스트로크, 파지력, 구동력을 기준으로 검색 결과를 정렬하고 광범위한 포트폴리오에서 핸들링 기술을 선택할 수 있습니다.