Ecosistema End-of-Arm
Ogni robot. Ogni pinza. Ogni end-effector.
Questo è il nome della piattaforma end-of-arm multifunzionale dei due leader del mercato tecnologico, nonché specialisti della movimentazione, Zimmer Group e Schmalz. Essendo dotata di un ampio portfolio di funzioni e interfacce di comunicazione universali, MATCH è compatibile con tutti i più comuni robot leggeri del mercato: un sistema ideale per cobot e robot a 6 assi convenzionali.
MATCH - Moduli Robotici e Pinze RICERCA PRODOTTI ROBOTICA
I VANTAGGI PER VOI
- Un sistema per robot leggeri, cobot e robot convenzionali
- Compatibilità e flessibilità: le tecnologie principali per la movimentazione (pinze a vuoto e meccaniche) in un tutt'uno
- Elevata durata utile, anche nel funzionamento continuo automatizzato
- Ecosistema digitale innovativo
- Ampia varietà di end-effector
- Cambio manuale con funzione Easy-Click
- Cambio automatizzato nel dispositivo
STANDARDIZZAZIONE DELL'INTERFACCIA ROBOT
La serie MATCH offre un potenziale di standardizzazione unico: il modulo robot MATCH può essere montato sui tipi di robot più comuni e funge da collegamento per l'intera gamma degli effettori terminali compatibili con MATCH. Le flange di collegamento robot standardizzate offrono una grande flessibilità nella scelta delle applicazioni. Gli effettori terminali applicati, a prescindere che si tratti di pinze o ventose, possono essere semplicemente sostituiti manualmente o in modo automatizzato tramite un sistema a clic. Le soluzioni standardizzate e pronte per il collegamento garantiscono una disponibilità massima dell'impianto.
PLUG & WORK – SEMPLIFICAZIONE DELL'INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE
Oltre a mettere a disposizione un collegamento meccanico uniforme tra il braccio del robot e l'effettore finale, MATCH semplifica anche la comunicazione delle macchine. I moduli robot MATCH sono disponibili nelle varianti I/O digitali e IO-Link oppure sono dotati di un modulo di comunicazione intelligente proprio. MATCH fornisce i parametri di comunicazione necessari per collegare robot di costruttori differenti al sistema MATCH tramite Plug&Work.
ECOSISTEMA – GRANDE SCELTA DI EFFETTORI TERMINALI
Il portfolio MATCH comprende una grande scelta di pinze di Zimmer Group. Questo non vale soltanto per l'impiego su Cobot, ossia human-robot collaboration, bensì anche per i robot industriali. Oltre alle pinze di Zimmer Group, anche gli effettori terminali con tecnologia del vuoto della ditta Schmalz sono compatibili con il sistema MATCH. L'ecosistema MATCH non è costituito soltanto dai componenti fisici, bensì comprende anche diverse soluzioni software: una comoda app adattata ai rispettivi costruttori di robot consente un comando e un monitoraggio diretti delle funzioni.
APPLICAZIONI ROBOT COMPLESSE CON CAMBIO AUTOMATIZZATO
Il futuro della produzione automatizzata prevede un aumento dell'efficienza tramite l'impiego flessibile di un robot. Ciò significa che un solo robot può effettuare più lavori differenti su un pezzo grazie al cambio automatizzato dell'effettore finale. Inoltre, la standardizzazione semplifica il lavoro di operatori e integratori.
MATCH
Componenti
0 Flangia robot
1 Modulo di comunicazione Approfondimenti
2 Modulo di cambio rapido Ulteriori informazioni su MATCH
3 End-effector con modulo di cambio rapido Ulteriori informazioni su MATCH
4 Software Approfondimenti
La serie MATCH offre una configurazione flessibile e rapida dell'applicazione robotizzata attraverso interfacce standardizzate specifiche per il robot. La struttura semplice consente anche un elevato grado di flessibilità per far eseguire una varietà di compiti a uno o più robot.
Convenzionale
Componenti
0 Flangia robot
1 Modulo di comunicazione Approfondimenti
2 Adattamento alla flangia robot
3 Livello multifunzionale Approfondimenti
4 Cambioutensile Approfondimenti
5 Adattamento dell’end-effector
6 End-effector Approfondimenti
Quando si configura una cella robot con componenti convenzionali, è possibile selezionare i componenti esatti per l'applicazione specifica del cliente da un'ampia gamma di prodotti.
MATCH for cobots and industrial robots from ABB
CONTROLLI DI PROCESSO COMPLETI IN OGNI APPLICAZIONE
MATCH vi garantisce il completo supporto e controllo del processo: dalla messa in funzione, al funzionamento in corso fino al monitoraggio del processo. I servizi digitali, come ad es. le funzioni HMI per la regolazione e il comando, la rilevazione di dati di processo/Condition Monitoring, la valutazione e la visualizzazione, la connessione al cloud, offrono un valore aggiunto in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.