Política medioambiental de Zimmer
- La empresa tiene como objetivo mejorar continuamente el medio ambiente en su ámbito.
- La empresa pretende lograr una protección medioambiental activa en todos sus campos de actividades.
- La empresa promueve la conciencia medioambiental y la responsabilidad medioambiental de su personal y se ocupa de que se ofrezca formación, cursos y cursos de perfeccionamiento en los ámbitos relevantes para el medio ambiente.
- De este modo, la empresa pretende disminuir continuamente el consumo de recursos y energía y minimizar las emisiones y los residuos de forma que contribuya a un desarrollo respetuoso con el medio ambiente.
- En caso de inversiones y adquisiciones, deben tenerse en cuenta los efectos sobre el medio ambiente.
- Más allá del obvio cumplimiento de todas las especificaciones legales relevantes para el medio ambiente y obligaciones normativas, siempre que sea posible deberá quedarse por debajo de los valores límite como normas mínimas.
- La empresa se orienta según el nivel de la técnica y mediante las cuestiones que derivan de un desarrollo y una producción sostenibles establece un diálogo abierto y constructivo con todos los empleados y círculos interesados como vecinos o municipios

Decisión de la empresa sobre la política medioambiental y energética
Introducción de un sistema de gestión medioambiental y energético en Zimmer Group

Política medioambiental y energética
Nuestra empresa, ZIMMER GROUP, ejecuta procesos de producción que consumen mucha energía. Por nuestra parte, somos conscientes de la responsabilidad empresarial que se deriva de ello y nos sentimos muy comprometidos con una política medioambiental y energética sostenible.
Asumir la responsabilidad
La implementación de nuestra política medioambiental y energética contribuye al desarrollo sostenible de la empresa y es la base para la mejora de la eficiencia energética. La política medioambiental y energética es comprobada periódicamente por la Dirección y, en caso necesario, actualizada.
Conseguir mejoras
Nos comprometemos a reducir nuestro consumo energético a largo plazo por volumen de negocio y aumentar nuestra eficiencia energética en un proceso de mejora constante. Para implementar estos objetivos llevamos a cabo una gestión medioambiental según DIN ISO 14001 y un sistema de gestión de la energía según DIN ISO 50001 en todos los emplazamientos. La siguiente política medioambiental y energética representa el marco para la determinación de los objetivos medioambientales y operativos estratégicos.
Nuestra política medioambiental y energética la concretamos mediante objetivos y establecemos estrategias inequívocas para lograr los objetivos. Ponemos a disposición los medios necesarios para la aplicación del sistema, llevamos a cabo evaluaciones periódicas sobre la eficacia del sistema de gestión y siempre que nos es posible introducimos medidas de optimización para una mejora continua.
Ahorrar energía
Sobre la base del análisis sistemático del consumo de energía y del uso de la energía evaluamos los procesos en nuestra empresa y desarrollamos conceptos para el ahorro de energía. Consideramos el aspecto de la eficiencia energética al adquirir nuevas instalaciones y servicios. Mediante mantenimientos periódicos de nuestras instalaciones logramos los requisitos para una elevada seguridad de servicio y disponibilidad de nuestras instalaciones en lo referente a los aumentos de la eficiencia energética que perseguimos.
Vivir la protección medioambiental
Somos conscientes de que en nuestro emplazamiento debemos ser especialmente responsables con la flora y la fauna. Prestamos atención a nuestro medio ambiente y para nosotros es importante que todas las innovaciones constructivas y empresariales de nuestra empresa tengan en cuenta la flora y la fauna de nuestra proximidad inmediata. Trabajamos de forma protectora con los recursos y utilizamos nuestras materias primas y otros bienes de la forma más eficiente posible. El cumplimiento de las obligaciones legales así como otros requisitos en cuanto al uso de la energía, el consumo de energía y la eficiencia energética para nosotros son la norma mínima de la que partimos el máximo posible.
Dar ejemplo con transparencia
Informamos periódicamente a todas las empleadas y a todos los empleados sobre las medidas para la protección del medio ambiente y el ahorro de energía. Les motivamos para que asuman su propia responsabilidad y les estimulamos de forma consciente con el medio ambiente y la energía. Llevamos a cabo un diálogo abierto, objetivo y amplio con todas las partes relacionadas con nuestra empresa así como con nuestros socios comerciales y proveedores. Trabajamos en estrecha colaboración con todas las autoridades implicadas y les informamos de forma adecuada sobre temas relevantes en cuanto a la política medioambiental y energética. Aspiramos a lograr un entorno justo, objetivo y constructivo con todas las partes implicadas para contribuir de este modo a una mejor comprensión mutua.
Nos sentimos comprometidos con la política medioambiental y energética y actuamos en consecuencia.