YASKAWA 机器人

在自动化领域,无论是重复性还是不同的工艺流程,因使用机器人而带来的要求和挑战越来越多样化。尤其是任务类型纷繁不一,更加剧了这种趋势。在工业机器人领域,Yaskawa 的产品涵盖了物流、制药和食品行业的所有应用。同时,Yaskawa 的协作机器人在性能、多样化、经济性和可操作性等重要方面表现出众,同时还符合工业级要求。由此不仅可实现自动化流程并与人类协同工作,而且作业精度高,安全性有保障。

Zimmer Group 开发的末端执行器种类丰富,可轻松应对各类应用领域的挑战并能满足诸多要求。其中 MATCH 生态系统搭载机器人专用的标准化通用型通信接口,兼容性极佳,夹持搬运操作更灵活。

优势

  • 提高总生产效率
  • 通过高精度提高质量
  • 调整优化生产过程
  • 长期降低生产成本
  • 实施复杂的生产流程

应用领域

生态系统

由于采用了标准化的 MATCH 接口解决方案,Yaskawa 机器人安装便捷,可快速、轻松地搭配 Zimmer Group 的产品组合运行。此外,J. Schmalz GmbH 公司的真空组件也可集成到 MATCH 生态系统中。这样不仅简化了对不断变化的生产要求和工艺的适应过程,而且还能顺利地应用于未来的应用和项目中。 

通过电气和机械接口,可实现 Yaskawa 机器人与 Zimmer Group 执行器的全方位集成。特别是,MATCH 生态系统不仅配有机电一体化接口,还结合了控制技术,因此,除了通过机器人进行电缆布线外,还可以适应包括软件在内的控制系统。借助 MATCH 生态系统,可将所有重要的通信参数传输给机器人,集成操作快速又便捷。

通过高精度提高质量
提高过程灵活性,加快工作步骤
实施复杂的生产流程
可用于有潜在危险的工作场所
可以搬运极重的大型工件
可以实现数字服务和远程维护

用于 YASKAWA 机器人的智能通信模块

即连即用型模块,轻松完成调试

借助 Zimmer Group 即连即用型通信模块,可轻松实现智能 IO-Link 机械抓手和数字 IO 机械抓手与 YASKAWA 协作机器人和工业机器人的控制与整合。Zimmer Group 智能通信模块 SCM 将 IO-Link 通信系统与数字输入和输出端(数字 I/O)进行相互转换,从而确保在数据交换过程中最大程度地将信息传输给机器人控制器。为了尽可能优化这种信息传输过程,可以借助适用于 Yaskawa 组件的即连即用型电缆进行连接。


随心选择 IO-Link 机械抓手

无论是 Zimmer Group 的哪款机械抓手,借助特定 Yaskawa 机器人法兰和 ISO 刻度盘之间的适当转接板,所有 IO-Link 机械抓手组件均可使用。作为末端执行器的网关,集成通信模块 SCM 与机器人控制器进行通信,从而确保能够全面、轻松、安全且无故障地对末端执行器进行控制。而统一的接口则保证能够最大限度地兼容 Yaskawa 机器人。电源由机器人直接提供,以便将信息从机器人法兰处传输至 YCR1000 机器人控制器。


无需编程知识,即可进行控制和配置

搭配使用 Comfort App 与 YCR1000 操作面板,可直接通过示教器轻松控制和调试机械抓手,而且软件设置简单并包含所有必要的指令,编程高效,确保自动模式顺利运行。其中存储的软件功能块可简化调试和编程工作,机器人应用更高效、可靠。Yaskawa 机器人与 Zimmer Group 末端执行器彼此协调,可实现高精度应用,并能优化协作机器人以及工业机器人的运作。

Tasmin Spötzl
Product Manager YASKAWA
“我们与 Zimmer Group 携手,为整个单元配备 MATCH 生态系统。也可以搭配我们的其他外围设备或者第三方产品。”

作为机器人制造商,Yaskawa 为客户提供哪些产品和服务?

Tasmin Schales: 生态系统赋予了我们更多可能性,一方面我们为客户提供直接与人类协同工作的协作机器人,另一方面也开发有工业机器人。因此 Yaskawa 机器人采用醒目的蓝色。”

Kai Kohler (Zimmer Group): “贵公司为什么会选用 MATCH 生态系统?”

Tasmin Schales: 因为我们发现,MATCH 生态系统与我们的机器人完全适配。我们可以用同一个接口和同一个软件接口,将机械抓手连接至协作机器人和工业机器人。因此,无论我们想如何进行编程,总是可以使用相同的接口。”

Kai Kohler (Zimmer Group):​​​​​​​ Yaskawa 是如何看待机器人行业未来发展趋势的?您能简要描述一下吗”

Tasmin Schales: “深耕生态系统领域是因为我们想要实现自身长足发展,同时帮助客户针对他们的具体应用需求找到合适的解决方案。而这超出了机械抓手的范围。这意味着,我们可以借助 Zimmer 推出的 MATCH 生态系统,为整个车间配备其他外围设备,包括我们自己的和第三方的产品。”

Kai Kohler (Zimmer Group):​​​​​​​ Yaskawa 面临着哪些挑战?”

Tasmin Schales: “我们越来越多地认识到,我们必须巩固自身实力,同时根据客户需求不断调整发展方向,因为我们必须为客户提供更多的切入点,让客户接触和尝试机器人技术,特别是在协作机器人领域。这与工业机器人所提供的标准有些不同。但现在我们必须另辟蹊径,去亲身引导客户了解和使用机器人技术。”

Kai Kohler (Zimmer Group):好的,感谢您接受此次采访,祝贵公司业务蒸蒸日上”

机器人产品选型工具

您可便捷地从 2000 个机器人组件中,找到适合您的应用的解决方案。该智能搜索工具将根据主要的选型标准,有针对性地给出合理的选型建议。除了建议的产品外,您还可以一目了然地查看最重要的数据。另外,还可使用附加的筛选器或特定应用参数来缩小搜索范围。

机器人产品选型工具

机械抓手产品选型工具

您可通过这款在线工具,大致了解我们种类繁多的产品,并为您的应用找到最合适的机械抓手。还可按行程、夹持力或驱动类型对搜索结果进行排序,并计算出您的具体参数。 

机械抓手产品选型工具

产品

请联系我们

个人资料
消息