数字孪生使项目更快
数字孪生彻底改变了整个价值链上的流程。作为产品、生产或性能的虚拟映像,它可以实现各个过程步骤的无缝链接。这将持续提高效率,最大限度降低错误率,缩短开发周期并开辟新的业务模式。
Zimmer Group 推出的可移动 3D 模型几乎可用于所有 CAD 系统,为设计和虚拟调试提供大力支持。此外,Zimmer Group 还为先进的 VIBN 系统(ISG Virtuous,包括 TwinStore 和 Siemens MCD 在内)提供智能数字孪生。这其中已经包含了物理行为模型和通信接口,以便在标准设计之外提前通过虚拟 PLC 实施自动化。因此,在虚拟环境下即可创建和测试 PLC 程序的大部分内容。
信息
- 提供我们组件的 4D 模型,用于通过 Siemens MCD 所对应的 CADENAS 和 ISG Virtuos 所对应的 TwinStore 构建数字孪生 (a)
- 创建复杂设备和系统的数字孪生 (b)
借助数字孪生更快地到达工厂
数字孪生 virtualZ 彻底改变了系统或工厂整个生命周期的流程。在概念阶段,virtualZ 通过为数字孪生提供模块和组件模型来支持 Zimmer Group,以基于模型在环仿真检查系统功能和性能。在开发和调试过程中,virtualZ 提供从软件在环仿真到硬件在环实时仿真的全方位选项。在系统的使用阶段,数字孪生 virtualZ 可以在虚拟空间中为真实系统生成具有时间延迟的数字阴影,预测优化并通过在虚拟世界中的测试运行进行验证。数字阴影可以事先确认是否出现磨损或通过比较数据提示磨损原因。