Metallbearbeitung auf höchstem Niveau

TEQQ setzt auf Greifer der Zimmer Group

Genau das verspricht das niederländische Unternehmen TEQQ International mit seinem neuesten Cobot. Seit kurzem ist Alex Evers (Sohn des Gründers Hans Evers) Eigentümer von TEQQ. Hier dreht sich alles um die vollständige Entlastung des Kunden durch Automatisierung. Wenn es um Metallbearbeitung geht, hat TEQQ die Lösung. Im Gespräch mit Alex Evers über die Vorteile der Cobots von TEQQ und welche Rolle die Greifer der Zimmer Group dabei spielen.

Herr Evers, erzählen Sie uns zum Einstieg etwas über TEQQ und was Ihre Mission ist?
Wir sind hier etwa 10 Leute. Was mir am besten gefällt, ist, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die eine Menge Fachwissen im Haus haben. Wir arbeiten also mit Ingenieuren zusammen, mit verschiedenen Leuten für die Software, wir haben jemanden für den Druck und einen Designer. Außerdem tauschen wir uns regelmäßig mit meinem Vater aus, obwohl er offiziell im Ruhestand ist! Um es kurz zu sagen, wir stellen Automatisierungen für die zerspanende Industrie her. Normalerweise gibt es eine CNC-Maschine und dann muss auch noch Personal vor der Maschine stehen, um das Produkt ein- und auszuschalten. Wir sorgen mit einem Roboter oder einer Automatisierung von uns dafür, dass dies vollautomatisch geschieht. Das hat zur Folge, dass mehr Spindelstunden gearbeitet werden können und die Produktion z.B. auch abends stattfinden kann. Wir sorgen tatsächlich dafür, dass Mitarbeiter sinnvoller eingesetzt werden können und die Produktion länger laufen kann.

Sie haben inzwischen zwei Cobots entwickelt. Können Sie uns ein wenig über sie erzählen?
Unsere beiden Cobots sind fast identisch. Der größte Unterschied ist eigentlich der Greifer und das Gehäuse. Der eine Cobot ist ideal für Fräsdrehbänke. Hier werden meist quadratische Produkte bearbeitet, daher gibt es dort einen Parallelgreifer. Unser anderer Cobot ist für runde Produkte in Drehmaschinen, mit einem Dreipunktgreifer. Beide Greifer sind natürlich von der Zimmer Group.

Was machen die Cobots von TEQQ so besonders?
Wir konzentrieren uns hauptsächlich darauf, den Kunden zu entlasten. Wenn spezielle oder komplizierte Produkte bearbeitet werden müssen oder einfach nur ein bisschen mehr Sorgfalt erforderlich ist, können wir helfen und mitdenken. Das ist es auch, was unsere Arbeit so interessant macht, es geht wirklich um Technik. So können wir den Cobot für den Kunden ganz individuell gestalten.

Wenn die Leute das lesen und denken: "Ich möchte auch etwas damit machen.“ Warum sollte man sich an Sie wenden?
Wir sind sehr vielseitig und Spezialisten, wenn es um nahezu alle Automatisierungen in CNC-Maschinenfabriken geht. Wir haben sehr viel Know-how im Haus, so dass wir unsere Kunden wirklich entlasten können. Dadurch kann der Kunde mehr erreichen, es können mehr Spindelstunden gefahren und somit viel mehr produziert werden!

Haben Sie eine Anwendung oder ein Produkt, auf das Sie besonders stolz sind?
Nun, natürlich bin ich sehr stolz auf den Cobot, so wie er ist. Stolz auf das, was er kann, aber auch wirklich stolz darauf, wie er aussieht. Und bei manchen kundenspezifischen Lösungen bin ich auch richtig stolz. Vor allem, wenn sie dann mit einem schwierigen Produkt ankommen und es uns gelingt und wir schon während des Projekts denken: Ja, das wird funktionieren!

Die Zimmer Group und TEQQ arbeiten schon seit langem zusammen, seit etwa 15 Jahren. Haben Sie dafür einen bestimmten Grund?
Ich bin sozusagen hineingewachsen. Ich habe das Unternehmen von meinem Vater übernommen, der seit über 10 Jahren für die Zimmer Group tätig war. Ich habe mir kritisch angeschaut, was ich wollte und was nicht und warum ich mit der Zimmer Group Geschäfte machen würde. Auch hier saßen Konkurrenten mit am Tisch, aber wir sind einfach sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit! Ich bin Maschinenbauingenieur und sehe einfach die Unterschiede zur Konkurrenz. Zum Beispiel in der Konstruktion, mit der Stahl-auf-Stahl-Führung, wie sie die Zimmer Group mit den Parallel- und Dreipunktgreifern der 5000er-Serie hat. Ich finde das einfach bahnbrechend anders. Es ist ein intelligentes Design, es sieht sehr schön aus, die Spezifikationen sind gut und das Gewicht ist auch gut. Hinzu kommt die hohe Kraft pro Kilogramm. Außerdem gefällt mir die Farbe sehr, dieses tiefe Schwarz, das zusammen mit dem Weiß und der Farbe des Edelstahls toll an unserem Roboter aussieht.

Was gefällt Ihnen an der Zusammenarbeit mit der Zimmer Group?
Die Schnelligkeit und dass unser Ansprechpartner Jeroen eigentlich immer gut zu erreichen ist. Ich rufe ihn an, erkläre das Problem und er löst es sofort. Manchmal sogar innerhalb eines Tages. Das ist für uns sehr wertvoll.

Würden Sie Zimmer auch anderen empfehlen?
Auf jeden Fall! Eigentlich aus zwei Gründen: hochwertige Produkte und eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Das sind sehr wichtige Punkte. Um es in Brabantisch zu sagen: ‘t is mooi! (Es ist schön!)

 

-------------------------------------------

 

Die Greifer der Serie 5000 überzeugen durch ihre extrem robuste Bauweise mit hart beschichteter Stahl-in-Stahl Nutenführung. Ihre hohe Geschwindigkeit und Greifkrraft sowie große Greifbackenlänge machen einen universellen Einsatz möglich. Hier finden Sie mehr Informationen zur Greiferserie.