Robotik ABB

Produktionsumgebungen mit den Robotern von ABB auf die nächste Ebene bringen. Ganz gleich ob Industrie- oder kollaborative Robotik. Im Kontext der Automatisierung werden Anforderungen und Herausforderungen durch den Einsatz von Robotern immer vielfältiger, insbesondere aufgrund unterschiedlichster Aufgaben. Vor allem die kollaborativen Roboter von ABB, oder auch Cobots genannt, sind in der Lage, Hand in Hand mit Menschen zu arbeiten - und dabei das Gebot der Sicherheit mit einem Höchstmaß sowie der Notwendigkeit von Flexibilität und Produktivität in Einklang zu bringen. 

Mit Hilfe der großen Auswahl an Zimmer Group Endeffektoren werden die Herausforderungen und Anforderungen an vielfältigste Anwendungsbereiche gedeckt und bereiten vereint mit dem Ecosystem der ABB-Roboter den Weg zur Automatisierung mit einer Leistung auf Industrieniveau und innovativer Sicherheit. Insbesondere das MATCH Ecosystem gewährleistet aufgrund der universellen und roboterspezifisch-standardisierten Kommunikationsschnittstelle ein Höchstmaß an Kompatibilität und Flexibilität im Bereich der Handhabung. Dadurch wird nicht nur Schnelligkeit mit maximaler Präzision vereint, sondern zugleich die Lücke zwischen kollaborativen und industriellen Robotern überbrückt - selbst bei Anwendungen, die Geschwindigkeit und Hebefähigkeiten auf industriellem Niveau erfordern. ABB empfiehlt das MATCH Ecosystem als schlüsselfertige Lösung für seine Roboter.

IHRE VORTEILE

  • Erhöhung der Gesamtproduktivität
  • Qualitätssteigerung durch hohe Präzision
  • Anpassung und Optimierung von Produktionsprozessen
  • Langfristige Reduzierung der Herstellungskosten
  • Umsetzung von komplexen Produktionsabläufen

Anwendungsbereiche

DAS ECOSYSTEM

Einfach in der Installation, lässt sich das Ecosystem der ABB-Roboter dank der standardisierten MATCH-Schnittstelle schnell und unkompliziert mit dem Produktportfolio der Zimmer Group kombinieren. Darüber hinaus sind auch Vakuumgreifer der J. Schmalz GmbH mit MATCH integrierbar. Das vereinfacht nicht nur eine optimale Anpassung an sich stetig verändernde Fertigungsanforderungen und -prozesse, sondern ermöglicht zugleich den problemlosen Einsatz für zukünftige Anwendungen und Projekte.

Insbesondere die große Auswahl an Endeffektoren ebnet durch die Realisierung vielfältigster Anwendungsgebiete den Weg zur Automatisierung. Das gebrauchsfertige Paket der Zimmer Group – bestehend aus Hard- und Softwarekomponenten – kombinieren ABB-Roboter sowie Greif- und Vakuumtechnologien zu einem einheitlichen System. Mit der standardisierten, mechanischen Kombination aus ABB-Robotern und der MATCH-Robotermodule wird für eine vereinfachte Maschinenkommunikation gesorgt, denn mit Hilfe des MATCH-Ecosystem gelangen alle essentiellen Kommunikationsparameter in den Roboter, wodurch eine schnelle und unkomplizierte Einbindung sichergestellt wird. Durch den Verbund der Ecosysteme von ABB und der Zimmer Group entstehen neue Sphären in Sachen Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit, Erschwinglichkeit und Bedienbarkeit.

Qualitätssteigerung durch hohe Präzision
Flexiblere Prozesse und schnellere Arbeitsschritte möglich
Umsetzung von komplexen Produktionsabläufen
Unterstützung an Arbeitsplätzen mit Gefährdungspotenzial
Handling von extrem schweren und großen Werkstücken möglich
Digitaler Service und Fernwartung möglich

SMART COMMUNICATION MODULE FÜR ABB ROBOTER

Anschlussfertig für eine rasche Inbetriebnahme

Dank der anschlussfertigen Kommunikationsmodule der Zimmer Group wird die Ansteuerung und Einbindung von intelligenten IO-Link- und Digital-IO-Greifern sowohl mit Cobots als auch Industrierobotern von ABB so einfach wie nur möglich gestaltet. Hierfür übersetzt das Smart Communication Module SCM der Zimmer Group das Kommunikationssystem IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O) sowie umgekehrt und gewährleistet somit eine sichere und schnelle Kommunikation. Um diesen Austausch an Informationen einfach und bestmöglich zu gestalten, stehen fertige Kabelsätze für ABB-Roboter zur Verfügung.
 

Einfache Ansteuerung der Greifer

Ganz gleich, um welchen Greifer der Zimmer Group es sich dabei handelt: alle IO-Link-Greiferkomponenten können dank des anschlussfertigen MATCH-Robotermoduls mit ABB-Robotern verwendet werden. Als Gateway für den Endeffektor kommuniziert das SCM - ein anschlussfertiges Kommunikationsmodul - mit der Robotersteuerung. Dadurch wird eine vollumfängliche und zugleich simple Ansteuerung des Endeffektors gewährleistet – ohne Verluste und mit maximaler Sicherheit, wobei die einheitliche Schnittstelle für höchste Kompatibilität mit ABB-Robotern sorgt. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt durch den Roboter, Informationen werden vom Roboterflansch bis zur ABB-Robotersteuerung störungsfrei und sicher transferiert.
 

Intuitive Software

Die ComfortApp ermöglicht das Ansteuern und Betreiben des Greifers bequem und direkt über das Roboterbedienteil – einfach einzurichten mit allen notwendigen Befehlen für einen reibungslosen Automatikmodus. Fertig hinterlegte Funktionsblöcke erleichtern die Inbetriebnahme sowie die Programmierung und gewährleistet so eine produktive und zuverlässige Roboterapplikation. Das Zusammenspiel der Roboter von ABB und den Endeffektoren der Zimmer Group sorgt für eine hochpräzise und optimale Arbeit in der Welt der kollaborativen Robotik sowie Industrierobotern.

COMFORT APPS  SPS BAUSTEINE

Katja Butterweck
Global Product Manager
"Was wir am MATCH System großartig finden, ist, dass sich hier zwei große Partner zusammengetan haben, Schmalz und die Zimmer Group, die ihr Wissen zur Verfügung stellen und wir wissen, wir haben ein qualitativ hochwertiges System mit automatischem und manuellem Wechsler, was für diese gezeigte Applikation hier super passt."

Was bieten Sie als namhafter Hersteller im Bereich Robotik Ihren Kunden?

Katja Butterweck: "ABB bietet ein sehr breites Portfolio im Bereich der Automation. Vom Industrieroboter, über Cobots, mobile Robotik aber auch branchenführende Software. Wie sieht das bei der Zimmer Group aus?"

Kai Kohler (Zimmer Group): "Die Zimmer Group ist der Lösungsanbieter im Bereich End-of-Arm-Tooling, Komponenten, sowie auch Gesamtsystemlösungen, endend am Roboterflansch. Im Bereich klassischer Industrierobotik, aber auch im neuen Cobot-Bereich. Hier können wir gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und hier in der Anlage haben wir das neue MATCH System im Einsatz. Katja, warum fiel die Entscheidung bei ABB aufdieses System?"

Wie kommt unser Produkt-Portfolio da ins Spiel? Können Sie die Verbindung zwischen Roboter und unseren Handlinglösungen erläutern?

Katja Butterweck: "Wir haben bei den Cobots drei Familien, die Switfi, GoFa und YuMi Familie. Und insbesondere bei den Cobots sehen wir eben, dass ease-of-use, also einfache Bedienbarkeit, einen sehr hohen Stellenwert hat. Und wenn ich eine Applikation realisieren möchte, dann reicht es in der Regel nicht, dass ich sage, ich brauche nur den Roboter. Sondern da muss ja auch das Werkzeug dazugehören. Und da haben wir gesagt, ok, da suchen wir einen Partner, und haben mit der Zimmer Group jemanden gefunden, der ein Paket bietet, das komplett passt. Und das Schöne ist, es passt nicht nur für die Cobots, sondern auch für die Industrieroboter. Und ganz speziell hier haben wir gesagt, was wir am MATCH System großartig finden, ist, dass sich hier zwei große Partner zusammengetan haben,- Schmalz und die Zimmer Group,- die ihr Wissen zur Verfügung stellen und wir wissen, wir haben ein qualitativ hochwertiges System mit automatischem und manuellem Wechsler, was für diese gezeigte Applikation hier super passt."

Kai Kohler (Zimmer Group): "MATCH als Schnittstelle ist kompatibel zwischen Schmalz und der Zimmer Group, mechanisches Greifen, Vakuum, für Cobots geeignet, für die kleinen IRBs geeignet und darüber hinaus sogar mit Software-Integration im Teach-Pendant. Also für den Kunden möglichst einfach und auch flexibel. Das heißt, wenn der Roboter heute die Applikation A erledigt aber morgen die Applikation B mit einem anderen Werkstück hinzukommt, dann ist man mit MATCH vorbereitet und kann einen anderen Endeffektor ganz einfach verwenden."

Wo geht die Zukunft der Robotik hin? Trendthemen?

Katja Butterweck: "Und das ist auch die große Herausforderung, die wir sehen beim Kunden. Es gibt eine Vielzahl an Lösungen, aber welche ist die richtige? Einerseits haben wir Pakete, bei denen alles drin ist, mit Hardware und Software. Aber was die Zimmer Group und ABB eben auszeichnet ist, dass wir den Kunden begleiten, von der ersten Idee „ich möchte hier automatisieren“, bis zur laufenden Applikation."

Kai Kohler (Zimmer Group): "Ganz genau, das ist uns sehr wichtig. Dem Kunden von Anfang an zu helfen und ihn zu unterstützen, um die beste Lösung zu finden."

PRODUKTFINDER ROBOTIK

Finden Sie mit dieser intelligenten Suche das passende Zubehör und Greifer für Ihre Anlage! Fundierte Auswahlvorschlägen verschaffen Ihnen einen Überblick über eine Vielzahl an Produkten. Für die vorgeschlagenen Produkte werden zugleich die wichtigsten Daten anschaulich dargestellt. Zusätzliche Filter und spezifische Anwendungsdaten helfen Ihnen Ihre Suchergebnisse einzugrenzen und führen Sie bequem zum Ziel.

PRODUKTFINDER ROBOTIK

Produktfinder Greifer

Mit diesem Online-Tool finden Sie mit wenigen Anwendungsparametern, die für Ihre Anwendung perfekten Greifer. Sortieren Sie Ihre Suchergebnisse nach Hub, Greifkraft oder Antriebskraft und wählen Sie aus unserem umfangreichen Portfolio an Handhabungstechnik. 

Produktfinder Greifer

Roboter-Sets

Komponenten

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht