Mobilità elettrica

Zimmer Group offre soluzioni di manipolazione per tutti i settori della mobilità elettrica

La produzione di veicoli elettrici pone nuove sfide alla tecnologia di produzione. Una produzione economica di celle e pacchi di batterie è un fattore importante perché questo mercato cresca con successo. A tal fine è indispensabile un elevato grado di automazione, come già oggi si può trovare nella produzione di motori. La corsa alla migliore tecnologia di produzione è iniziata da tempo. Zimmer Group è partner di sviluppo e di sistemi di molti rinomati produttori di alta gamma e di costruttori di impianti nel campo della produzione di batterie, del montaggio di moduli e della produzione di motori elettrici.

Contatti

  • Progetti realizzati
    : 50 progetti, 400 pinze, 2000 dispositivi
  • Soluzioni di mobilità elettrica dal 2014
  • Competenza ingegneristica
    : Più di 100.000 h di ingegneria
  • Highlights:
    Partner di sviluppo di Automotive di alta gamma, OEM e costruttori di impianti

La riduzione delle emissioni di CO2 è oggi più importante che mai. ​Dagli scooter elettrici fino ai camion elettrici. Zimmer Group offre soluzioni per tutti i settori.

Tecnologia delle batterie

Produzione di celle, celle rotonde, prismatiche o celle pouch (a sacchetto), cell to pack to module. Zimmer Group sviluppa insieme a voi la soluzione adatta.

Azionamento elettrico

Con il nostro vasto portafoglio siamo in grado di gestire tutte le parti del gruppo propulsore. Sia che si tratti di un motore a combustione tradizionale, sia di un motore elettrico.

PINZA MAGNETICA PER CELLE TONDE

PRODUZIONE DI CELLE PER LA MOBILITÀ ELETTRICA

SALVASPAZIO E POTENTE

La presa di celle tonde nella produzione di veicoli elettrici rappresenta una sfida particolare. Le celle tonde nel processo devono essere compresse il più possibile per poter sfruttare in modo ottimale lo spazio limitato disponibile nel veicolo. Ciò è possibile solo se la pinza si trova nell’ombra della batteria.

Questo design, essenziale per il processo, è stato implementato e combinato con una forza di tenuta di 65 N, in questo modo si garantisce una presa sicura delle celle rotonde anche con accelerazioni massime e in caso di arresto di emergenza. La bassa forza di tenuta residua, inferiore a 1N con magneti disattivati, non solo consente di depositare in modo sicuro, ma soddisfa anche i requisiti di pulizia tecnica.

Il principio modulare consente di adattare in modo ottimale la pinza al processo specifico. La pinza può essere combinata sia con un rilevamento della posizione del pistone che con un riconoscimento della presenza della batteria. Inoltre sono a disposizione compensatori degli assi che in combinazione con piastre di centraggio compensano le posizioni errate delle celle che si verificano nei diversi processi di produzione. 

Le soluzioni di Zimmer Group non si limitano alle singole pinze. Grazie all’applicazione del principio modulare anche in altri ambiti, la KNOW-HOW FACTORY offre anche sistemi pronti al montaggio che coprono tutti i processi di questa produzione sensibile. 

PRODUCT


CATENA DI CREAZIONE DEL VALORE PRODUZIONE BATTERIE

PRODUZIONE CELLE

Pinza da 10 per celle rotonde

Pinza logistica per strati intermedi

Pinza da 6 per celle rotonde

Cell to Module

Pinza da 10 per assemblaggio celle

Pinza doppia per moduli di batteria

Montaggio di accessori

Pinza di manipolazione per moduli di batteria

Stazione di rotazione per celle prismatiche

MODULE TO PACK

Logistica Collocazione container

Pinza di manipolazione per coperchi di portacarichi

Portale di rimozione coperchio con pinza

Pinza di manipolazione per strati intermedi

Montaggio parte inferiore della carcassa​

Pinza doppia per strato intermedio e componente di telaio

Pinza di manipolazione per strato intermedio

Pinza doppia per strato intermedio e piastra di raffreddamento

Pinza di manipolazione per piastra di base

Manipolazione componente parti inferiori carcassa

Pinza doppia per strato intermedio e parte inferiore carcassa veicolo ibrido

Montaggio modulo

Stazione di pressatura per moduli di batteria

Stazione di rotazione per moduli batteria

Pinza di manipolazione per moduli di batteria

Pinza di manipolazione flessibile per moduli di batteria con sistema di cambio diti

Connessione del connettore modulare e montaggio sistema di gestione batteria

Pinza di montaggio per connettore modulare

Pinza di montaggio per accessori elettronici

Pinza di montaggio per binario elettrificato

Pinza di montaggio per accessori elettronici

Montaggio parte superiore carcassa

Pinza doppia per parte superiore carcassa veicolo ibrido

Pinza di rotazione per sistema di gestione delle batterie

Montaggio accessori

Pinza doppia per montaggio accessori

Pinza doppia per montaggio accessori

Impilaggio accumulatori

Pinza di manipolazione per accumulatori ad alta tensione (veicolo ibrido)

Pinza doppia per accumulatori ad alta tensione (veicolo ibrido)

Pinza di rotazione per accumulatori ad alta tensione

Pinza di manipolazione per accumulatori ad alta tensione


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione