Intelligente Produkte
Um die Arbeit mit Robotern immer weiter zu vereinfachen, arbeiten wir an intelligenten Produkten, die beispielsweise den schnelleren Wechsel von Werkzeugen ermöglichen und zu mehr Sicherheit beitragen. Mit cleveren Lösungen, wie dem Greiferfinder und unseren aufeinander abgestimmten Produkten, möchten wir Ihnen zudem die Auswahl erleichtern.
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_ZIM_BIL_ERK_ISO-AUTOMATICA2022__SALL__APR__V4_6a4487bf44.png)
SERIE GEP2000 "DER ELEKTRISCH KOMPAKTE"
- Größter Hub bei kleinem Bauraum - Benötigen Sie einen großen Hub, weil Sie formschlüssig Greifen oder ein großes Teilespektrum fahren, aber der Bauraum und die Traglast in Ihrer Applikation ist beschränkt? Dann ist dieser Greifer Ihre erste Wahl!
- Einfachste Ansteuerung - Ob Sie den Greifer wie ein Ventil über I/O Ports ansteuern oder die Version mit IO-Link bevorzugen ist Ihre Wahl. Eins vereint sie, beide Versionen sind einfach in Ihre Steuerung zu integrieren.
- Positionierbarkeit über IO-Link - Erlaubt es Ihnen die Greiferbacken der Variante IL-03 zu positionieren. So lässt sich der Hub ganz flexibel an das Werkstück anpassen, was im Prozess zu einer Zeitersparnis und einer Vermeidung von Störkonturen führt.
Für mehr Prozesssicherheit und Effizienz Ihrer Medizin- und Pharmaanwendung
Erfahren Sie, warum wir den Greifer der Serie GEP2000 für die Medizin- und Pharmabranche empfehlen, was es mit der mechanischen Selbsthemmung auf sich hat und warum das so wichtig ist.
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_ZIM_BIL_SMB_GPP5000-GPP5000AL-MINIATUR__SALL__AQU__V1_bf4842f1f4.png)
Produktfamilie 5000
Die Universalgreifer, passend für jede Anwendung. Vom Winkelgreifer, über Zentrischgreifer bis hin zum Parallelgreifer – mit der 5000er Serie haben Sie die Wahl!
- Steel Linear Guide – unsere prozesssicherste und präziseste Führung
- Korrosionsgeschützt und abgedichtet bis zu IP67 – für widrigste Umgebungsparameter
- Bis zu 30 Mio. Zyklen ohne Wartung - sorgenfrei produzieren
- Pneumatisch, pneumatisch intelligent, elektrisch – flexibel durch 3 Antriebskonzepte
- 1 Anschraubbohrbild für 3 Antriebskonzepte – kein Konstruktionsaufwand beim Tausch
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_steel_e354accd1b.png)
Das Beste –
Steel linear guide
Mit dem Steel Linear Guide hat der Greifer eine Führung erhalten, die das bewährte Prinzip der Linearführung aufnimmt und mit modernster Dichtungs- und Beschichtungstechnik kombiniert. Sie erhalten so den robustesten Greifer in Kombination mit einem Korrosionsschutz und der Schutzklasse IP64, den es zurzeit auf dem Markt gibt.
![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_vorteile1_d4bc75e2d5.png)
![](/fileadmin/_processed_/8/5/csm_aluminium_be5922a7a9.png)
Die Alternative –
Aluminum linear guide
Sie sind die Alternative, denn sie sind allen T-Nuten-Greifern technisch überlegen und vielzahngeführten Greifern mindestens ebenbürtig. Sie sind die „Alltagsgreifer“ und ausreichend für die meisten Anwendungen, bieten aber dennoch 15 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit.
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_vorteile_a152166b52.png)
VON DER PNEUMATIK ZUR ELEKTRIK AM BEISPIEL 5000ER SERIE
Sehen Sie, was die Greifer der Serie 5000 auszeichnet, welche Antriebe unterstützt werden und was die Stahlführung dieser Greifer so besonders macht.
Greifer und Zubehör schnell und einfach auswählen. Eine intelligente Suche bestehend aus den wichtigsten Auswahlkriterien führt sehr schnell zu fundierten Auswahlvorschlägen.
Komfortable Übersicht liefert umfassende Ergebnisse. Aus einer Vielzahl verschiedener Greifer (inkl. Zubehör) kann der Nutzer sehr bequem das für ihn passende Modell auswählen. Für die vorgeschlagenen Produkte werden zugleich deren wichtigste Daten anschaulich dargestellt.
Verfeinerte Auswahl durch Filter. Über zusätzliche Filter bzw. spezifische Anwendungsdaten kann die Suche zusätzlich eingegrenzt werden.
Überzeugende Lösung, mobil verfügbar. Da der Produktfinder online zur Verfügung steht, muss keinerlei Software installiert werden.
Schnell zum Produkt - mit unserem Greiferfinder!
Welcher Greifer passt für mich? Wir zeigen Ihnen, wie Sie unseren Greiferfinder nutzen, um in wenigen Klicks passende Produkte zu finden, miteinander zu vergleichen und zur Überprüfung an uns zu schicken.
Das Beste aus zwei Welten - der neue flexible Werkzeugwechsler
Erfahren Sie, wie der FWR50 funktioniert, was den flexiblen Werkzeugwechsler vom MATCH-Ecosystem unterscheidet, wie die Energieelemente an diesem Werkzeugwechsler eingesetzt werden und wie dieser automatisiert oder von Hand zwischen verschiedenen Endeffektoren wechselt.
KOLLISIONSSCHUTZ CRR50
- Justierbare Auslösempfindlichkeit - Durch Steuerung des Luftdrucks können Sie die Empfindlichkeit optimal auf Ihre Anwendung abstimmen.
- Integrierte Sensorik - Bei Kollision gibt der integrierte Sensor ein Signal an die Steuerung, um einen Nothalt auszulösen.
- Automatisierte Rückstellung - Nach einem Nothalt können Sie den Kollisionsschutz aus sicherer Entfernung zurückstellen. Dies ist vor allem von Vorteil, wenn das Betreten der Anlage nicht gewünscht, nicht sicher oder nur schwierig möglich ist.
VERBESSERTER ACHSAUSGLEICH SERIE XYR
- Ausgleichskraft und Hub einstellbar - Mittels Einstellschrauben können Sie die Eigenschaften des Ausgleichs in kürzester Zeit optimal Ihrer Anwendung anpassen
- Flach bauend - Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen
- Zentrisch und außermittig fixierbar - Je nach Anforderung können Sie die Ausgleichstellung klemmen oder zentrisch verriegeln. Eine Hilfe für optimale Prozesse
Möglichkeiten der Prozesssicherheit für Ihre Roboteranwendung
Wir demonstrieren den Kollisionsschutz CRR50, erklären, was bei einer Kollision passiert und wie der Kollisionsschutz die Teile schützt. Außerdem erfahren Sie, wie der CRR auch bei unsicheren Prozessen genutzt werden kann, da er nach einer Kollision automatisch wieder in die Soll-Position zurückgesetzt wird.
INFORMATIONEN
- Luft- und wassergekühlte Hochfrequenzspindeln in verschiedenen Leistungsbereichen
- Unterstützung zu Themen wie Leistungsdimensionierung, Energiezufuhr, Kühlung oder Integration in die Steuerung bzw. Service
- Reparatur- und Vorortservice durch fachkundiges Personal
- Spindel-IO-Link Kommunikationsmodul ermöglicht Condition Monitoring bzw. Predictive Maintenance
- Extrem hohe Zuverlässigkeit, hohe Leistungsdichte und eine breite Kompatibilität
Alles aus einer Hand – Geringer Inbetriebnahmeaufwand für Ihre Anwendung mit unseren Spindeln
Lassen Sie sich zeigen, wie reibungslos unsere Produkte ineinandergreifen und die Inbetriebnahme dadurch stark vereinfacht wird: standardisierte Wechsler und Energieelemente ermöglichen unterschiedlichste Kombinationen und durchweg starke Leistung.