Mehr Wohnwagen-Komfort mit Dämpfern von Zimmer
Urlaub mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen stehen für Freiheit sowie Spontaneität und erleben seit einigen Monaten einen regelrechten Boom. Das Verreisen mit Caravan hat sich zu einem richtigen Trend entwickelt. Kein Wunder, bieten Wohnmobile heute den Komfort einer kleinen Ferienwohnung bei maximaler Flexibilität. Die Ansprüche an die Ausstattung sind deutlich gewachsen, auf Komfort will man auch auf vier Rädern nicht verzichten. Das betrifft nicht nur die Qualität des Bettes oder die Küchenausstattung. Die hohe Qualität findet sich in allen Bereichen moderner Wohnmobile wieder. Ob einfaches, stufenloses Öffnen und Schließen von Kippfenstern oder hochwertige Scharnierdämpfung der Türen – Dämpfer und Einzugssysteme stellen den Komfort und die Qualität der Wohnmobilausstattung sicher. Unerwünschte Geräusche, wie das Scheppern von Fenstern während der Fahrt, sollen vermieden und die Sicherheit durch zuverlässiges Schließen gewährleistet werden. Unsere Dämpfungssysteme setzen dabei einen Standard und unterstützen die Wohlfühlatmosphäre on the road.
Pioniere im Bereich Soft Close
Mit unserer langjährigen Erfahrung mit Dämpfungssystemen und als Pionier im Bereich Soft Close sind wir Ihr Partner und bieten das nötige Know-how für die Lösung Ihrer Anforderung. Seit 2004 treiben wir die Entwicklung und die Serienfertigung von Dämpfungssystemen voran und setzen Maßstäbe.
Dabei erstreckt sich unser Leistungsportfolio von Konzeption über individuelle Neuentwicklung bis hin zur erprobten Massenproduktion made in Germany. So können wir eine gleichbleibend hohe Qualität, kundenorientierten Service sowie ein Eingehen auf spezifische Kundenwünsche sicherstellen.
Stufenloses Kippen
Unsere Dämpfungssysteme bieten maximale Flexibilität beim Öffnen und Schließen von Kippfenstern und Luken. Dabei wird die Position beim Loslassen sicher gehalten und die Verletzungsgefahr somit minimiert. Zudem garantieren sie ein sicheres Schließen bei regnerischem oder gar stürmischem Wetter oder wenn unerwartet etwas während der Fahrt von Innen gegen das Fenster drückt.
Wenig Kraftaufwand
Kinderleicht lassen sich Kippfenster am Wohnwagen dank kraftunterstützender Dämpfung öffnen und schließen. Luken und Fenster sind für jeden ohne großen Kraftaufwand bedienbar. So leicht wie sich die Kippfenster oder auch Gepäckablagen öffnen lassen, so sicher ist auch das Verschließen bei Nichtgebrauch. Gerade im Innenraum des Wohnwagens bedeutet unkontrolliertes Öffnen von Klappen oder Schranktüren eine Gefahr für Insassen, da schweres oder zerbrechliches Gepäck herunterfallen kann. Der Dämpfer garantiert ein gefahrloses Geschlossenhalten.
Geräuschlos
Die Dämpfung unterstützt ein sanftes, geräuschloses Öffnen und Schließen, was zusätzlich für einen hohen Komfort und eine hochwertige Ausstattung sorgt. Unerwünschtes, lautes Zuschlagen von Klappen oder Türen gehört der Vergangenheit an. Zudem stellen unsere Dämpfungssysteme sicher, dass es nicht zu störenden Geräuschen wie Klappern der Fenster während der Fahrt kommt.
Langlebig
Unsere standardmäßige serienbegleitende Erprobung zur Sicherstellung der Auslieferungsqualität garantiert Ihnen langlebige Produkte mit einem geringen Verschleiß. Bei der Qualitätskontrolle setzen wir auf die Überwachung wichtiger geometrischer Merkmale mittels industrieller Bildverarbeitung. Zudem macht uns langjährige Erfahrung in Entwicklung und Produktion von Fertigungsanlagen zu Ihrem kompetenten Partner in hochwertiger Massenproduktion made in Germany.
Anwendungsbereiche im Überblick
- Kippfenster und Luken
- Schubladen und Gepäck-/Stauraumklappen
- Interieur/Möbel
- Türscharniere
Universell für jede Tür und jedes Fenster
Mit unserem breiten Portfolio von verschiedensten Dämpfern bieten wir die Lösung für jegliche Anwendung. Jahrzehntelange Erfahrung und Expertenwissen im Bereich Soft Close macht uns zu Ihrem Partner. Unsere Produktvielfalt reicht von Kippfensterdämpfung über Scharnierdämpfung von Türen, Schubladendämpfung mit Selbsteinzug bis hin zu nachrüstbarer Dämpfung im Innenraum des Wohnwagens. Sie benötigen eine individuelle Lösung? Wir beraten Sie gern und begleiten Sie von der Konzeption, über die Erprobung bis hin zur seriellen Produktion.
Produkte
COMODO
Fensterkippverschluss für Wohnwagen und Wohnmobile. Der Dämpfer händelt die stufenlose Positionierung des Fensters. Dabei kann das Fenster oder die Luke aus jeder Position heraus geöffnet oder geschlossen werden. Sobald der Dämpfer vollständig ausgefahren ist, wird eine zusätzliche Verriegelung aktiviert. Der vorhandene Freilauf gewährleistet das Schließen.
RETRO 5
Dieses Produkt bietet eine komfortable Dämpfung von verschiedenen Schiebetüren und Schubladen. Durch die sehr kompakte Bauweise kann es in verschiedene Systeme integriert und auch nachgerüstet werden. Anwenderfreundliche Anschlussmöglichkeiten machen es besonders flexibel und vielseitig einsetzbar.
VOLPINO
Dämpfung für Scharniere, geeignet für Klappen. Die individuell einstellbare Dämpfungskraft, welche im Anschluss an die Montage an das Türgewicht angepasst werden kann, macht das Produkt besonders leicht anwendbar. Auch dieser Dämpfer ist nachrüstbar.
SILENTO STRETTO
Klein - schlank - stark. Diese Dämpfungseinheit benötigt minimale Einbaumaße und ist damit perfekt für Anwendungen mit wenig Platz und dennoch hohen Gewichten, wie bei der Innenraumausstattung in Wohnwagen, geeignet.
PIANO
Der Luftreibungsdämpfer ist universell einsetzbar und fährt sich nach Betätigung wieder automatisch aus. Dank seiner kompakten Größe kann er zum Zwecke der Montage in eine Bohrung gesteckt oder mithilfe des Adapters befestigt werden.
Made in Germany
Unser hoher Qualitätsanspruch an unsere Produkte spiegelt sich in unserem Qualitätsmanagement und der Qualitätssicherung wider. Seit über 20 Jahren stellen wir zuverlässig die Zertifizierung des Qualitätsmanagements nach DIN ISO 9001 sicher. Um die hohe Produktqualität zu gewährleisten, werden 99 % unserer Produkte und Lösungen „made in Germany“ in unseren zwei hochmodernen Produktionsstätten in Rheinau hergestellt.